This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:我能否使用 launchxl-f28027F 进行 Motorware 实验

Guru**** 2581785 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F, MOTORWARE, DRV8301, TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/649398/launchxl-f28027f-can-i-do-motorware-labs-with-launchxl-f28027f

器件型号:LAUNCHXL-F28027F
主题中讨论的其他器件: MOTORWAREDRV8301TMDSHVMTRINSPIN

你好!!!

我能否使用 Launchxl-f28027F 和我自己的逆变器(电源电路)进行 MotorWare 实验 ,而不使用 TMDSHVMTRINSPIN 或 DRV8301。  

谢谢大家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请!!!!!!!!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有可能。 您需要根据自己的电路板更改 hal.c 中的某些代码和 user.h 中的定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 但您是否可以解释更多内容或介绍一些资源以了解更多内容以及应更改哪些部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 motorware 中找到相关的用户指南以供参考、更改 hal.c 中的 ADC、PWM、GPIO 设置函数、根据您的硬件更改 user.h 中的电流和电压调节 ADC 值。