请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我将使用 ePWM CMPB 来触发 CLA 任务。
然而、CLA 中的计数器只计数一次。
如果 ePWM 触发 CPU ISR、然后触发 CLA (asm (" IACK #0x0001"))、它将起作用。
CLA 任务完成后、我不需要触发 CPU ISR、因此没有 CLA_INT、这意味着
// PieVectTable.CLA1_1_INT =&cla1Isr1;
我的参考 e2e 文档是: e2e.ti.com/.../618912