This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:F280049 DMA 示例

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/649676/tms320f280049-f280049-dma-example

器件型号:TMS320F280049

你好、冠军、

我找不到用于 F280049的 API 和位字段 DMA 示例。 您知道我可以在哪里找到、或者您可以分享这两个信息吗?

谢谢!

BR

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    C2000 driverlib 中提供了2个示例:

    driverlib\f28004x\examples\CAN\CAN_ex4_loopback_dma.c
    driverlib\f28004x\examples\spi\spi_ex3_loopback _dma.c

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、此致、
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    此器  件上可能没有用于 DMA 的位字段示例代码、但如果客户正在特别寻找该代码、则可以请求他们参考较早 C2000器件的 DMA 示例、因为此器件上的 DMA 没有发生更改。

    此外、如果您能帮助我们了解位字段头文件的需求、这将非常有帮助。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vivek

    我的客户需要一个 ADC DMA 转 GSRAM 示例、因为他们的所有代码都使用位字段、所以如果你有位字段、就更好了。 如果您现在可以支持 API、也是可以的!

    非常感谢!

    BR

    Joe