请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 您好 Champ、
闪存 API 文档 具有以下说明:
擦除函数将每3-4ms 调用一次回调函数。 这是两者之间最长的持续时间
回调函数调用、ToggleTest 函数除外。
但是当我使用 I/O 切换 方法测试回调间隔时 ,我发现回调函数 调用 间隔 在 擦除一个闪存扇区时有所不同,范围大约为15us 到3ms。擦除一个闪存扇区时的总调用时间大约为90000次 (MyCallbackCounter 大约为90000)。
有人能解释原因吗?