工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我将使用28377设置 ePWM 模块。 想知道...
1.每个 CPU 是否有自己的 ePWM1~12? (这意味着总共有24个 ePWM 模块)
2.如果28377中只有12个 ePWM 模块、那么 INT 触发器和 PWM 输出的所有权是什么?
3.以下问题2、如何将 ePWM 模块所有权设置为 CPU?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我将使用28377设置 ePWM 模块。 想知道...
1.每个 CPU 是否有自己的 ePWM1~12? (这意味着总共有24个 ePWM 模块)
2.如果28377中只有12个 ePWM 模块、那么 INT 触发器和 PWM 输出的所有权是什么?
3.以下问题2、如何将 ePWM 模块所有权设置为 CPU?
您好!
[引述] 1. 每个 CPU 是否有自己的 ePWM1~12? (这意味着总共有24个 ePWM 模块)[/quot]
不、只有12个 ePWM。 通过配置 CPUSEL、用户可以将其中的每一个分配给 CPU1或 CPU2。
[引述] 2. 如果28377中只有12个 ePWM 模块、那么 INT 触发器和 PWM 输出的所有权是什么? [/报价]
中断被发送到两个 CPU、而与 IP 所有权无关。 如果 CPU 上不需要 PIE、用户可以禁用 PIE 内部的中断。
[引述] 3. 以下问题2、如何将 ePWM 模块所有权设置为 CPU? [/报价]
第1点对此进行了说明。
此致、
Vivek Singh