This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:复位引脚

Guru**** 2848130 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3820, TPS3828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/649841/tms320f28379d-reset-pin

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TPS3820TPS3828

您好!

我的客户正在将 TPS3820/23(A)/25/28用作 DSP 复位/电源监控器。 输出为推挽式。
我知道在某些情况下、Delfino 能够驱动复位引脚。 它们是否会发生冲突?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这会产生冲突。 这就是我们建议开漏输出的原因。 我看到 TPS3828具有 OD 输出。