This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:LaunchPad 的详细尺寸

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/648748/launchxl-f28379d-detailed-dimensions-of-the-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的朋友:

我搜索过、但找不到 F28379D LaunchPad 的详细尺寸。 在另一个线程中、只有 PCB 本身的尺寸、而不是引脚接头的尺寸。 Tiva C 系列 TM4C123G LaunchPad 的用户指南中有以下图片:

LAUNCHXL-F28379D 有类似的功能吗? 如果不是、则引脚接头水平(在上面的情况下为1600mil)和垂直之间的距离是多少?  

提前感谢您、

Gabriel Pauka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加布里埃尔
    目前、我们没有所有这些尺寸的机械制图。 我将了解这是否是我们将来可以添加的内容。

    LaunchPad 标准将 BoosterPack 接头定义为外部和内部连接连接器之间的间距为1800mil 和1600mil。 TI 销售的所有 LaunchPad 都是如此。 请告诉我、您是否特别需要任何其他测量。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Mark。

    现在、我只需要标题之间的"垂直距离"、即下图中的"A"和"B"。 您能为我提供这些值吗? 我正在设计一个 PCB、上面将有 LAUNCHXL-F28379D、因此我确实需要精确地放置所有四个接头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加布里埃尔

    C2000Ware 中提供了设计文件。 该板是使用 Altium Designer 创建的。 您可以自行打开文件并进行所需的任何测量。

    您要查找的尺寸是从引脚中心测量的。
    答:1600mil
    B:3400 mil


    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mark!

    这正是我要找的。