This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:QEP 选通输出在内部路由至 EXTSYNCIN2

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/649488/tms320f280049-qep-strobe-output-routed-internally-to-extsyncin2

器件型号:TMS320F280049

希望在紧凑的硬件设计中节省引脚...

目标是将 eQEP-1选通脉冲(配置为输出)内部路由到 EXTSYNCIN2 (通过输入 X-Bar)。  这应该通过输入 XBAR 来实现:输入 X-BAR INPUT6与 EXTSYNCIN2有连接(根据 TRM 的图7-1)。  我假设在引脚上使用 QEP1选通输出的输入侧为 XBAR 馈电没有问题(这里没有特殊情况)。  如果 有任何理由担心、请告诉我。

此致、

Eric

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您能详细说明一下您要做什么吗? 您是否尝试通过专用 GPIO 在 eQEP 选通上输出信号、然后使用通过 XBAR INPUT6路由到 EXTSYNCIN2的相同信号? 基本上、您是否尝试通过 EXTSYNCIN2上的 INPUTXBAR 回送来自 eQEP 的信号输出?

    此致、
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nirav、您好!
    是的、正确。
    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric -是的、只要您没有将任何负载连接到该引脚、您就应该能够做到这一点。

    此致、
    Nirav