请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28377S
大家好! ;)
我们使用 LAUNCHXL-F28377S 来控制三相逆变器(参考设计 TIDA-00366)。 我们当前的问题是 eQEP 输入信号 A 和 B 上的高频噪声。我们在 MCU 上对 PLL 进行了编程、以跟踪机器的轴速。
由于逆变器的 PWM、MCU 和数字编码器的环境中存在大量 EMI。 如果我们将直流链路电压增加到40V 以上、信号 A 和 B 上的噪声尖峰会变得很大、PLL 会失去对转轴速度的跟踪。
这不是数字编码器的问题:我们已经在未连接编码器的情况下测试了这个问题、使用信号发生器来仿真 MCU eQEP 引脚上的正交脉冲。 当我们将直流链路电压增加到40V 以上时、结果相同
您是否知道 eQEP 模块(或通用 MCU)的任何设置、这些设置可能会使测量更加稳健、从而免受正交脉冲线路上的噪声影响? 我们可以尝试什么?
此致、
Armin