This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:具有 Xmodem 协议的定制 SCI 引导加载程序

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/649032/tms320f2808-custom-sci-bootloader-with-xmodem-protocol

器件型号:TMS320F2808
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

我正在向 TMS320F2808添加自定义引导加载程序。

要求是能够使用 Xmodem 协议通过 SCI 端口在现场对应用程序代码进行编程。

最好是应用程序文件采用二进制格式来减小文件大小(从而缩短对文件进行编程的时间)。

是否有人能向正确的方向指出我?   

-我的主要问题是:

1.从自定义引导加载程序跳转到应用程序代码。

2. 引导加载程序代码的编译器/链接器/映射文件设置。

3.应用程序代码的编译器/链接器/映射文件设置。

4.从应用程序代码的.out 文件创建二进制文件

我已经下载了 F2808的闪存 API 和内置引导 ROM。

请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    我们没有 F2808的任何示例代码。 但是、您可以使用以下为 F2803x 器件开发的示例并针对 F2808器件进行调整。

    C:\ti\controlSUITE\device_support\f2803x\v130\DSP2803x_examples_ccsv5\F2803x_flash_kernel

    www.ti.com/.../sprabv4b.pdf -此应用手册虽然不是为 F2808编写的、但它是一个很好的参考资料、非常有用。

    此致、
    曼诺伊