This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:TMS320F28069

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/648156/ccs-tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我目前正在使用 F28069进行数字电源控制。
我的项目和控件正在工作。

我刚刚注意到、我的处理器的启动时间似乎约为100mS。
这意味着从 VDD 达到3.3V 到我开始输出 PWM 的时间。

我确实有代码/条件 、在输出 PWM 之前会增加一点延迟、但我认为它的时间不会超过1ms。

那么、我的问题是、F28069的正常启动时间是多少?
计时器从获得3.3V 电压到开始执行代码?
我是否可以配置寄存器来加快启动过程?
100mS 似乎正常吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PowerGuy、
    器件引导 ROM 的执行时间可从器件数据表中得到、第5.12节显示了引导模式引脚应被拉至活动状态的时间、如表5.13所示。 上电或复位后、器件不会从 PLL 运行、而是从内部振荡器运行、10MHz 时1000个周期为100uSec。

    您如何测量100ms 时间? 您是否在闪存应用程序的入口点切换 GPIO?

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我没有切换 GPIO。

    从3.3V 导通到我开始输出 PWM 的时间、我都测量到了这段时间。

    我将尝试切换 GPIO。