This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28062:pleas 帮助:编译后无法下载官方 BootLoade‘2806X_BOOT_ROM_v1_1/’

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/649346/ccs-tms320f28062-pleas-help-official-bootloade-2806x_boot_rom_v1_1-cannot-be-downloaded-after-compiling

器件型号:TMS320F28062
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28069controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

编译器软件使用 CCS,版本:7.2.0.00013, ‘2806x_boot_rom_v1_1/’编译后无法下载,当下载到 tms320f28069时、CCS 点击数:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万
    controlSUITE 和 C2000Ware 中提供的 ROM 源项目和源代码仅供参考。

    用户无法按原样编译工程(取决于器件)、用户无法将 ROM COFF 文件下载到器件中、因为器件 ROM 是只读的、ROM 代码已编程到 ROM 中。

    用户应能够从提供的 ROM COFF 文件中加载符号、并对 ROM 代码执行符号和源代码级调试和单步执行。

    希望这对您有所帮助。

    此致
    Santosh Athuru