This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:为什么 USER_VD_MAG_FACTOR 默认设置为0.95?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/648822/launchxl-f28069m-why-is-user_vd_mag_factor-set-to-0-95-by-default

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

 我在 SPRUHJ1G 中找不到任何有关 USER_VD_MAG_FACTOR 的说明? 保持0.95的重要性是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用此值限制 PI 稳压器的 Vd 输出以进行 ID 控制、该输出必须小于_IQ (1.0)、并且除 lab11x 外、在许多实验项目中不使用此值。