This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:能否将 launchXL-F28027F 用作编程器?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/648817/launchxl-f28027f-can-i-use-launchxl-f28027f-as-a-programmer

器件型号:LAUNCHXL-F28027F

你好!!!

德州仪器(TI)的最新 Piccolo instaSPIN 启用了 DSP。 我购买了一个 LaunchxL-F28027F 来进行一些实验。 目录中添加了一个 USB 连接隔离式 XDS100 JTAG 调试探针、用于实时调试和闪存编程。 我可以使用此板在 启动独立器件时进行编程吗??

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有男孩回答?????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但您需要将仿真器信号(TCK、TDI、TMS、TDO、TRST、VCC 和 GND)连接到另一个器件、并在午餐 XL-F28027F 上将 S1的 TRST 设置为关闭。