This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:DPS Workshop EVM -无法使用外部 XDS100v2进行连接

Guru**** 2586395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/646906/tms320f28035-dps-workshop-evm---cannot-connect-using-external-xds100v2

器件型号:TMS320F28035

支持、

我将使用我们的 DPS Workshop 评估板和 F28035。  它通过 FTDI2322使用板载 JTAG 进行连接时没有问题。  但是、我无法使用外部 XDS100v2仿真器进行连接。

我已尝试创建不同的目标配置、但很难成功。  因此、我无法启动(错误1135)、无法连接。

如果我告诉 CCS 我正在使用 XDS100v1 (仿真器为 XDS100v2)、 它允许我启动但不连接、并且通过了目标连接测试。

如果我告诉 CCS 我使用的是 XDS100v2、它不通过 targetconnect 测试。  我无法启动。

当我将仿真器插入笔记本电脑时-它会正确枚举。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    我们终于在这里找到了一个电路板。  我找到的用于使用外部仿真器的主要设置特性包括:

    1. 在 M2中填充 J5以将板载 FT2232保持在复位状态
    2. 保持 M2 USB 电缆通电以生成3V3_ISO (USB 电话充电器工作)
    3. 根据需要在 Target Configuration >> Advanced >> Top-Level >> Connection Properties 中降低 JTAG TCK 时钟频率。  我发现仿真器只会在 TCK 小于6MHz 时连接。  对于初始设置、我将从固定的1MHz 或更慢的频率开始。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克

    祝你好运吗?

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    谢谢!  那是可行的。