This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:TMS320F28054M

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/647072/tms320f28054m-tms320f28054m

器件型号:TMS320F28054M

我正在尝试在 instaspin 中编写一个代码、这使得用户能够 直接在主代码窗口中(而不是通过 user.h 文件)手动设置定子电阻、定子 d&q 电感和反电动势常数等电机参数值、然而、这些值不会被反映并且 user.h 中的值占主导地位。 我尝试在 userParam 结构中加载值、但它没有帮助。
我说不收集 userParams 值的原因是 EST_getRs_Ohm ()不会立即返回在 userParam 中设置的值。

1.是否有需要设置的标志、以便 instaspin 发动机提升内部的值?

2. EST_getRs_Ohm ()是否有用于设置电阻值的反向函数?

3.何时在 instaspin 引擎内提升 userParam 中的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在项目中在何处更改了电机参数? 您需要在调用 USER_setParams (&gUserParams)之后以及调用 CTRL_setParams (ctrlHandle、&gUserParams)之前更改电机参数。 或者、如果您更改了 gUserParams 结构中的参数、则需要再次调用 CTRL_setParams (ctrlHandle、&gUserParams)和 CTRL_setUserMotorParams (ctrlHandle)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米卡

    ROM 中没有直接回调 pUserParams 结构的函数、该结构是从 user.h 填充的;因此、没有无法访问的函数通过回调到编译的标头来取代 Rs。

    在初始化调用之后、我们可以看到

    1. gUserParams 结构是从 user_setParams() FX 调用中的 user.h #defines 填充的
    2. gUserParams 结构在 CTRL_setParams() FX 调用中传递给控制器
    3. CTRL_Obj 成员 motorParams 被填充在 CTRL_setMotorParams() FX 调用中

    我们最终看到 Rs 值存储在*CTRL_Obj)->motorParams.Rs 中。 您是否曾尝试在运行时将此值显式设置为新的 Rs 值?

    内幕揭秘、FAST 估算器在计算 Rs、Rs_pu 等时依赖于此 CTRL obj 成员、而不是直接依赖于 user.h 值

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我成功地使它正常工作