您好、香榭丽舍
在 F280049 TRM 第10.3.2章中、"选择采集窗口持续时间"的描述如下:
为了正确运行、ADC 的输入信号必须有足够的时间为采样保持电容 Ch. 通常、选择 S+H 持续时间时、采样电容将根据可容忍的趋稳误差被充电至最终值的½ LSB 或¼ LSB 以内。 可以使用一阶 RC 模型确定所需采样时间的粗略近似值、其中 R = Rs + Ron、C = Ch. 然后、RC 时间常数为(Rs + Ron)∙(Ch)。
问题1:为什么选择"S+H 持续时间、以便采样电容器充电至最终值的½ LSB 或¼ LSB 以内"?
问题2:如果 使用 本章中的公式 根据设计的电路计算 ADC 的采样保持窗口持续时间、则 ACQPS 值至少应等于或大于该计算值、对吗?
请提供帮助吗? 谢谢!
此致、
Linda