This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEZ28335:F28335

Guru**** 2580885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/648734/ccs-tmdsez28335-f28335

器件型号:TMDSEZ28335

工具/软件:Code Composer Studio

我在不同的 Simulink 文件中生成所有内容、但.out 文件由 MATLAB/Simulink 提供相同的值。

MATLAB 模型:2015b (64位) ccsv 5.5 i 已使用。

如何解决此问题。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5180999:

    感谢您的提问。 MathWorks 专家将很快给您回复。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要获得更快速的帮助、请 直接联系 MathWorks 技术支持。 我认为输出文件在代码生成参数中设置为默认值、因此每次运行时都会覆盖。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否可以考虑删除 slprj 和*_ERT_RTW 文件夹、然后进行构建?
    您还可以为要生成的另一个模型创建新路径/不同的文件夹。
    请告诉我们这是否有帮助? 如果没有、请联系 MathWorks 技术支持。

    此致、
    Venkatesh C