This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:GPIO 完整性测试

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/648611/tms320f28069-gpio-integrity-test

器件型号:TMS320F28069

大家好、

是否有办法查明 GPIO 在运行应用程序时是否在微控制器中正常工作、或者如果 GPIO 损坏微控制器、是否会产生任何中断、以便在应用程序代码中采取进一步的操作?

谢谢、此致、

Chandrakant Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandrakant、

    GPIO 损坏时不会发生标志或中断。 如果要监视输出、可以将配置为输入的额外 GPIO 连接到要监视的 GPIO。 这将允许您读取并确定该引脚的逻辑电平。 现在、如果由于某种原因两个引脚都损坏、那么您可能会收到一些不确定的读数。

    此致、
    Cody