This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:FCL (快速电流环路)何时支持绝对编码器

Guru**** 2583175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/647144/tms320f28379d-when-will-fcl-fast-current-loop-support-absolute-encoder

器件型号:TMS320F28379D

您好、香榭丽舍

我的客户正在为工业设计伺服系统、他们询问 FCL 何时支持绝对编码器? 或者如何修改支持绝对编码器的代码?

请您帮助回答这个问题吗?

谢谢。

BR、

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对编码器是我们为 FCL 所做的事情之一、有望在明年推出。

    现在、FCL 仅以.lib 格式提供、源代码未提供。

    Rgds、

    Ramesh