请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、
我使用从头开始为 LaunchXL 板上的 TMS320F23879D 创建了一个项目
CCS 版本6.2.0.00050
作者
File > New > CCS Project > Empty Project
应用剂量n´t 在闪烁后开始。
之前、我从未更改 LaunchPad 的引导选择引脚的位置。
n´t、我的意思是、假期后、我不得不全新设置 CCS、因为对于某些自动网络维护、它不再起作用。
它在我使用调试时运行、我看到 CCS 将代码写入闪存、但当我退出调试模式并复位器件上电/断电或时
复位n´t、THS 应用程序不启动。
我在手册中阅读了 DCSM 区域中的 Z1和 Z2区域。 我对内容进行了"屏蔽"、请参阅下面的内容。
有人n´t 提示、为什么应用程序不启动?
PS.:我之前有一个主题、被告知将此主题转移到该论坛
e2e.ti.com/.../636742
最棒的问候!!