This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:F28377D TRM SPRUHM8G:将64位数据写入 FDATAx_TEST (FDATAL_TEST 或 FDATAH_TEST、具体取决于用户想要测试的 ECLogic)寄存器...

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/648551/tms320f28377d-f28377d-trm-spruhm8g-write-64-bit-data-in-fdatax_test-fdatal_test-or-fdatah_test-depending-on-which-ecclogic-the-user-wants-to-test-register

器件型号:TMS320F28377D

您好!

您能就文档问题提供建议吗?

http://www.ti.com/lit/ug/spruhm8g/spruhm8g.pdf

第- 142页。

"在 FDATAx_TEST (FDATAL_TEST FDATAH_TEST、具体取决于用户想要测试的 ECC 逻辑)寄存器中写入64位数据"

我恐怕""一词实际上是""。 我们需要几个32位寄存器来放置64位数据。 你同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-San、

    你是对的。  它应该是"和"。  我将提交一个 TT 以进行更正。  谢谢你。

    此致、
    Vamsi