This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28377S:进入 C2000 + TI-RTOS

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/648378/rtos-tms320f28377s-getting-into-c2000-ti-rtos

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:TI-RTOS

嗨、大家好、

我将评估 F28377S (或一般 C2000)与 TI-RTOS 的使用情况。 我已经完成了研讨会、这是一个非常好的起点。 但我无法找到更多示例。 对于其他产品(Tiva、MSP430等)、TI Resource Explorer 中提供了一些示例、但我找不到 C2000的示例。 我只是忽略了它们吗? Resource Explorer 之外是否有资源可供我找到 TI-RTOS 与 C2000的示例?

我在研讨会或我研究过的一些用户指南中无法回答的另一个问题是、我是否可以将 bitfield 或 driverlib 代码与 RTOS 一起使用、或者在修改这些代码时必须查找什么。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否安装了 C2000Ware? 它包含针对位字段和 driverlib 使用外设的示例。 遗憾的是、目前没有任何一个器件显示与 TI-RTOS 集成、但它们确实可以与它一起使用。

    我认为、通常最简单的方法是从示例 RTOS 项目开始并向其中添加位字段/driverlib、从而设置必要的 include 和链接器路径。 就配置而言、您需要决定是让 RTOS 引导模块配置 SYSCLK、还是要使用位字段/driverlib 代码进行配置。 还请记住、TI-RTOS 内核会将其 Hwi 调度程序插入到矢量表中、因此通常不想像 C2000Ware 示例那样初始化矢量表。

    如果您以前没有看到过此 wiki 页面、可以了解一些有用的提示: processors.wiki.ti.com/.../BIOS_for_the_28x

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答!

    wiki 页面对我绝对有帮助。 最后一个问题:您讨论了一个示例 RTOS 项目。 您是指在 CSS 中创建新 RTOS 工程时自动出现的示例工程、还是有任何其他 RTOS 示例工程? 我发现、除了研讨会所做的工作之外、我还想谈谈与事件、邮箱等的整个交流、这一点非常有帮助
    当我在 Resource Explorer 的搜索字段中键入 ti-RTOS 时、会弹出其他架构的所有文档和示例、但 C2000没有。

    Dominik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 View->Resource Explorer Classic 下查看,则应该会找到一些演示内核不同功能的 SYS/BIOS 示例。 遗憾的是、我们目前没有 MSP 和 Tiva 器件上提供的 TI-RTOS 集成通信驱动程序、我想这就是为什么 C2000支持保持分离的原因。

    惠特尼