This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:输出不匹配

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/647929/tms320f28377s-output-mismatch

器件型号:TMS320F28377S

大家好!

我正在仿真 PMSM FOC 驱动。 为此、我使用 MATLAB/Simulink 开发了电机仿真、并使用 MATLAB2017a 嵌入式编码器通过 CCS 将电机仿真构建到处理器中。 我想在 CRO 中以弧度/秒为单位显示我的电机速度。 我通过 DAC 发送了输出以进行查看、但我很惊讶地看到输出范围的值比实际速度值小。 有人能向我解释原因吗?

谢谢、

此致

Priya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    您能否稍微扩展一下您要发送到 DAC 的值以及从 DAC 中看到的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

      我希望看到21弧度/秒、这是转子的机械速度。 但输出为20毫伏。  

    谢谢  

    此致

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priya、

    DAC 仅输出您发送到它的内容、以便适应基准范围、这就是我询问发送到 DAC 的值的原因。 由于您要写入 DAC、因此您应该能够记录写入的值。 只记录一个周期就足够了。