This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:SCI 引导模式0

Guru**** 2585515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/648394/tms320f28075-sci-boot-mode-0

器件型号:TMS320F28075

您好热线:

默认 SCI-Boot 0使用 GPIO72和 GPIO84 (SPRS902B Divice Boot Mode 中的表6-10)。

但同时 GPIO84 = SCIA-TXD

这是如何工作的????

此致

Gerfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerfried、
    GPIO84上的弱上拉或下拉不应影响 SCI-TX 功能。 您可以查看 F2837xD 的 Launch Pad 原理图、该部件具有相同的 GPIO 用法。 一旦器件解码器件引导模式、GPIO 被配置为 SCI TX 引脚。

    请注意、在该器件上、用户可以根据需要修改器件引导模式引脚、请参阅器件 TRM 的第3.4节。

    此致
    Santosh Athuru