This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:F28069控制卡赢得了-# 39;t 运行/调试...新问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/647344/tms320f28069m-f28069-control-card-won-t-run-debug-new-issue

器件型号:TMS320F28069M

我有一个使用 F28069M 控制卡的项目。  其中一个工作正常、但我无法让 CCS 连接 到其余部分。  我怀疑这是因为 CCS 被混淆了、因为过去所有五个卡都连接正常。  我最近遇到了类似的问题、因为我将 F28068M 与 F28069卡混用、但这次情况并非如此。

在控制面板中、有两个 XDS 100 Class Auxiliary Port 条目和两个 XDS 100 Class Debug Port 条目。  USB 控制器下还有一个 USB 复合设备条目。  我可以全部卸载、当我将卡重新插入 PC 时、可以识别它并安装新的驱动程序。  但是、当我尝试在 CCS 中进行调试时、它会显示以下错误:

连接到目标时出错:
(错误-1135 @ 0x0)
调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。
(仿真包7.0.48.0)

断电、关闭 CCS 以及以各种组合重新启动 PC 没有帮助。  我尝试将卡移动到不同的 USB 端口。  我 还尝试删除了.launch 文件夹中的启动配置、但仍然不幸运。  我仔细检查了引导/调试开关、它们用于连接调试器是正确的。

我还能做些什么来尝试让 CCS 识别其他卡吗?

谢谢、

Matt