This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:解析 CLA 上的 UART 传感器、要使用哪个中断?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/648006/tms320f28379d-parsing-uart-sensor-on-cla-which-interrupt-to-use

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我想为 UART 传感器放置一个解析算法。 我需要 CLA 上的这个任务。 我看到几个中断被分配给 CLA1TASKSRCSEL1.bit.task1。 但它们中没有一个看起来与 UART/SCI 相关。 我在这里缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CLA 没有对 UART/SCI 模块的访问权限、因此您看不到为此 IP 分配给 CLA 的中断。

    请参阅"图19-1。 器件 TRM 的 SCI CPU 接口"。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 Vivek 的答复。

    此外、您可能希望触发 C28x 中断、然后通过软件触发 CLA 任务。 这会更慢、但这是一种将任务放在 CLA 上的方法。

    SAL