This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:对 F28379D-MCU 进行编程并从所需的 controlCARD 上取消连接

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/646981/launchxl-f28379d-program-the-f28379d-mcu-and-de-attach-it-from-the-required-controlcard

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

尊敬的所有人:

我最近购买了 F28379D launchpad 开发套件。 我已经使用 CCS 和 MATLAB Simulink 对其进行了编程。 在实验室工作台一切正常。

我的问题是:

我想制作一个更成品。 这意味着我需要在独立的 PCB 上安装已编程的 MCU (以及与我的应用相关的电路)。

有人能告诉我在哪里找到一个电路、让我能够对 MCU 进行编程(使用 CCS+MATLAB)、然后将其取出并在我的应用中使用。

我在 TI 网站上找到了类似 MCU 的控制卡电路。 我是否应该制作一个复制板、然后将编程的 MCU 取出?

(我曾使用过 MSP430G2、我非常喜欢对芯片进行编程、将其从 lauhpad 中取出、然后在其他电路上使用。  如何使用 F2837xD MCU 系列来实现这一点? )

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引述 USER="Dimitris Raptis">我在 TI 网站上找到了类似 MCU 的控制卡电路。 我是否应该制作一个复制板、然后将编程的 MCU 取出?

    这是我不会推荐您用于 C2000系列的器件。 尽管如此、如果您确实想要实现上述功能、您可以使用 QFP 插座适配器、只需将 IC 编程并将其焊接到目标板上即可。

    如下所示: 链接

    首选方法是具有"n"个目标 controlCARD 数量、然后通过任何通信模式逐一对它们进行编程。

    [引用 user="Dimitris Raptis"](我使用过 MSP430G2、我非常喜欢对芯片进行编程、将其从 lauhpad 中取出、然后将其用于其他电路的功能。  如何使用 F2837xD MCU 系列实现这一点?  )[/报价]

    上述系列(MSP430G2)采用 DIP 封装、因此执行上述任务更简单、而 C2000 MCU (F2837xD)不采用 DIP 封装、因此不建议采用此编程模式。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dimitris、

    我请您参考上面 Gautam 的响应。

    SAL