This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:NMI 中断嵌套

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/647574/tms320f28335-nmi-interrupt-nesting

器件型号:TMS320F28335

您好!

我发现了一个奇怪的问题:在 NMI ISR 正在进行时,SEQ1INT 有时会中断 NMI,但并非总是发生。

我尝试在 NMI ISR 的开头添加一个"DINT"代码、但它不起作用。

NMI ISR 中没有关于中断优先级划分或嵌套的代码。

为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vesgine、
    哪个 NMI 源被启用? 中断的 CPU 优先级在器件系统控制和中断用户指南(www.ti.com/.../sprufb0d.pdf)的表112中。

    您能否检查配置以查看是否已启用 GPIOXNMISEL、以便将 GPIO 用作 XNMI 中断源并在 XNMICR 寄存器中启用 XNMI? 此外、交叉检查您是否不使用 SEQ1INT 检查 XINT1或 XINT2的抢占?


    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了原因。 NMI ISR 意外执行了 EINT。
    无论如何都很感谢!