This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用 TMS320F28069MPZT McBSP 实现标准 UART 通信

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/647028/how-to-tms320f28069mpzt-use-mcbsp-to-implement-standard-uart-communication

主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28069MISO

你好

谁能告诉我如何将  TMS320F28069MPZT 与 McBSP 配合使用来实现标准 UART 通信?

详细信息:

我正在使用 DRV8312-69M-KIT 和 TMDSCNCD28069MISO Piccolo F28069 controlCARD 进行电机控制;

现在、我想在   TMS320F28069MPZT 中实现与 McBSP 和 DMA 的标准 UART 通信 、以便 与 支持  标准 UART 通信的另一个微芯片进行通信,然后我可以调整 电机控制器的参数。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hanhua、

    看起来这是可能的。 C2000没有用于共享任何源代码。 但是、C6000和 C5000器件。 这些器件上的 McBSP 非常相似、应该能够将软件移植到 F2806x。

    请查看以下应用报告以供参考。
    www.ti.com/.../spra633
    www.ti.com/.../spra661

    我很想知道您是否能够在最后完成移植 请在您完成此操作后更新我们!

    谢谢、
    标记