This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:FSI 是否可用于替代 CAN?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/647456/tms320f280049-can-fsi-be-used-to-replace-can

器件型号:TMS320F280049

大家好、我的一些客户对 FSI 非常感兴趣、因为它们可以达到100Mbps 的速度。

但从 TRM 来看、FSI 似乎是用于器件间通信、它能否在多个器件之间进行通信?

他们想知道 FSI 是否可用于替换 CAN、如果是、如何使用?  

很高兴向我发送一些幻灯片、以展示在多个器件之间使用 FSI 的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    FSI 用于器件间通信。 您可以将多个接收器连接到单个发送器、但这就像一个单主/多从"星型连接"。 每个接收器都必须接收所有消息、并使用 SW 解码消息是否已发送给它们。

    目前、FSI 没有大量用于替代用例的配套资料。

    谢谢、
    标记