This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:用于 ADC、PWM 和定时器中断的程序模块

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/647511/tms320f28027-program-module-foe-adc-pwm-and-timer-interrupt

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

我想在单个模块中实现 ADC、PWM 和计时器中断。 有机会、我可以在任何地方找到该代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否安装了 C2000Ware (或 controlSUITE)? 我们没有一个将所有三个模块组合在一起的示例、但 ADC_SoC 示例(在 DEVICE_SUPPLT/F2802x/examples 下)将 ADC 和 ePWM 组合在一起、包括使用 ePWM 来触发 ADC 转换。 您还可以查看 CPU_TIMER 示例、了解如何使用计时器进行中断。 将它们结合起来应该相当容易。

    惠特尼