This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:SPRS945B 的 ADC 规格?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/647556/tms320f280049-adc-specification-from-sprs945b

器件型号:TMS320F280049

团队、

-您能否确认 S&H ADC 是否可以在不同的时间(即异步)启动?
数据表在"ENOB :VREFHI = 2.5V、fin = 100kHz、 来自 X1的 SYSCLK、 异步 ADC "的"表5-48 ADC 特性"中显示 不受支持

问:这是否意味着完全不支持异步、或者我们没有指定或测试它? 是否可以在什么情况下使用异步模式?

-采样电容器似乎比以前的器件高得多:

问:具有如此高的采样电容值有何好处和缺点?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    S+H 电容器是 ADC 实现的抽象(它不是直接选择的、而是 ADC 设计的副产品)。 该器件上的 ADC 是一个 SAR ADC、它使用电荷重新分配电容 DAC 作为其主要组件之一。 输入信号直接捕获到该电容器阵列中、这自然会导致比其他 ADC 架构更大的输入电容(但还要注意、有效输入电阻小于以前的器件)。 虽然输入趋稳速度确实比以前的一些设计慢一些、但在大多数关键规格(增益和偏移误差、线性度和交流规格、如 SNR 和 THD)中性能明显更好。

    在该器件上、异步操作 ADC 会显著降低性能。 我们不建议在该模式下运行。 为了实现数据表性能、用户应确保 ADC 在同时运行(S+H 同时开始和结束、转换同时开始和结束)时以锁步方式运行。 TRM 部分的"确保同步运行"更深入地介绍了这一点。

    您可以将 F28004x 与 F2837xD 和 F2837xS 器件上指定的同步操作方式进行比较。 在这些器件上、我们"允许"同步操作(对于某些封装)、并明确指定以这种方式运行时的预期性能下降。