This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1007:F28004x 和 F2807x/37x 之间的迁移

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1007, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/647191/tidm-1007-migration-between-f28004x-and-f2807x-37x

器件型号:TIDM-1007
主题中讨论的其他器件: powerSUITE

尊敬的香榭丽舍

我有关于 TIDM-1007的一些问题、需要您的澄清。

1) 1) PWM 的开关速率为100KHz。 由于 GaN 通常与更高的 PWM 开关频率配合使用、因此为什么在该设计中 PWM 开关速率仅设计为100KHz? 如果考虑500 KHz、是否存在任何问题?

2) 2)根据目前的规格、本设计中的计算功率和存储器要求是什么? 这里的 ISR 频率是多少(与100KHz PWM 相同)?

3) 3)对于更高的 PWM 开关频率、如果使用 F2837x/F2807x、只需更改底层驱动程序库/API、F28004x 代码能否轻松迁移到 F2837x/F2807x? 如果不是、 还应 考虑什么?

(不确定此代码是基于位字段样式还是基于 driverlib/API?)

4)在第3.1.2.1节中、

建议使用 CCS 7.4或更高版本、但当前 CCS 下载仅为7.3。

此设计是否与 CCS 7.4一同使用?

这里有任何问题吗?

提前感谢您。

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    1) 1) PWM 的开关速率为100KHz。 由于 GaN 通常与更高的 PWM 开关频率配合使用、因此为什么在该设计中 PWM 开关速率仅设计为100KHz? 如果考虑500 KHz、是否存在任何问题?

    CCM 拓扑是硬开关拓扑、因此如果开关频率更高、损耗将更高、从而影响效率。 选择开关频率时考虑了效率。

    3) 3)对于更高的 PWM 开关频率、如果使用 F2837x/F2807x、只需更改底层驱动程序库/API、F28004x 代码能否轻松迁移到 F2837x/F2807x? 如果不是、还应考虑什么?

    (不确定此代码是基于位字段样式还是基于 driverlib/API?)

    该代码基于 driverlib、可轻松移植到 F2807x 器件。 除了 CMPSS 和 PWM 同步、器件之间略有变化、代码应按原样移植。 请注意、所有特定于器件的指令都位于 board.c /h 文件中、所有设置都位于 settings.h 文件的用户部分中、因此迁移到其他器件不需要花费太多的精力。 我们精心设计了此解决方案、以专门解决这些问题。  

    4)在第3.1.2.1节中、



    建议使用 CCS 7.4或更高版本、但当前 CCS 下载仅为7.3。



    此设计是否与 CCS 7.4一同使用?

    在编写文档 CCS7.4时、它将修复 CCS 中的一个小错误、该错误会阻止 powerSUITE 在选择日语或韩语作为 Windows 默认安装的计算机上正确显示。 这将在 CCSv7.4中修复

    除此之外、CCSv7.3的工作正常。 此外、 我们还在 CCS7.4中修复了 powerSUITE 页面挂起的错误 

    我将 在 CCSv7.4版本的时间范围内与 CCS 团队联系

    此致

    Manish Bhardwaj   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、

    我明白了。

    感谢您的信息。

    韦恩