请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、 controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
你好。 我对这很陌生,所以请原谅我的无知。
我尝试将单个 CPU 闪烁项目加载到闪存中。
我使用的是 LaunchXL-F28379D。
我的 S1引导引脚配置为 (1-向下、2-向下、3-向上)。 只要我看到它、就会为我启用引导模式选择。
我的执行顺序是将构建配置更改为 CPU1_FLASH ->构建->调试-> CPU1复位->加载程序->继续。
在 BootROM 地址0x3fe493处停止后、我再次运行它、并且未给出任何投诉。
但是、在我复位器件时、LED 根本不闪烁。
由于我的项目需要时间、我目前实际上无法单步执行汇编代码。
我的过程是否有任何明显错误、或者除了通过汇编进行调试之外没有其他选项?
谢谢!