This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:使用 InstaSpin 绘制数据

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/646868/ccs-tms320f28069m-plotting-data-using-instaspin

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 Code Composer Studio 的 TMS320F28069M CCS 调试。 如何让该系统生成速度与时间关系图? 我转到了工具下拉菜单和所选图形、但不清楚如何选择速度作为变量以及如何设置时间轴。

有人可以提供帮助吗?

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参考 lab01b 和 lab01使用数据记录使用图形工具进行绘图。