This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2810:使用含传感器的 FOC 运行 AC 感应电机

Guru**** 2579005 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/646986/tms320f2810-ac-induction-motor-running-with-sensored-foc

器件型号:TMS320F2810

您好!

我在传感器 FOC 模式下控制交流感应电机。 该项目中使用的 DSP 是 TMS320F2810。  

I`m 的感应电机为高达12000RPM 的高速电机。

`m`s FOC、我能够在无负载条件下以高达12000 RPM 的转速运行感应电机、不会出现任何问题、并且它会获取标称电流。

现在、当我们超过电机额定速度时、需要降低 Id 环路的参考值"IDREF"。 我`m 场削弱算法执行该操作。

当我`m`s`s 最大容量(24Nm)的电机时、我的驱动器获取的电流高于它指定的额定电流。

 我`m 能够在额定电流限制内使用 V/F 控制算法运行同一电机。

请建议我如何根据 RPM 设置 IDREF?

对于任何 RPM IDREF 值对于负载和空载条件是否可能不同。

IDREF 值是否与电机上的负载相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IDREF 与负载无关、您需要根据速度规格和运行速度设置不同的 IDREF、您可以使用反馈 ID 和 IQ 计算参考 ID。