This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:具有 DRV8312和支持 InstaSPIN 的 Piccolo TMS320F28069M MCU 的三相 BLDC 电机套件

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, DRV8312, INSTASPIN-BLDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/647039/drv8312-69m-kit-three-phase-bldc-motor-kit-with-drv8312-and-instaspin-enabled-piccolo-tms320f28069m-mcu

器件型号:DRV8312-69M-KIT

您好!

我将使用"具有 DRV8312和支持 InstaSPIN 的 Piccolo TMS320F28069M MCU"的三相 BLDC 电机套件来了解 BLDC 电机控制。

 我找到了 TI 的 Dave Wilson 的视频、介绍了使用838642 12和28035 Piccolo 的电机控制 D。 我是否可以按照与 F28069 MCU 相同的步骤操作。  

请帮助。

Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是 InstaSPIN-BLDC 还是 InstaSPIN-FOC? 如果您使用的是 InstaSPIN-BLDC、则可以遵循相同的步骤。 如果使用的是 InstaSPIN-FOC、也可以按照实验指南使用该套件。