This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:电源运行范围

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/647220/tms320f28375d-power-supply-operating-range

器件型号:TMS320F28375D

尊敬的 TI:


我们正在设计中使用 TMS320F28375D DSP。 根据数据表、 DSP 的器件工作电压范围 VDDIO 为3.14V 至3.47。

如果此电压 VDDIO 降低至3.0V、DSP 的行为会是什么?

此致、

Dushyant Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dushyant、

    不保证器件性能低于建议的工作电压范围。 此外、如果 VDDIO 低于3V、它将生成器件复位、因为 DSP 内部有一个 BOR 电路充当电压监控器。

    此致、

    Nirav