This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何在 LAUNCHXL-F28379D 中引导至 SCI

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/647279/tms320f28379d-how-to-boot-to-sci-in-launchxl-f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

我不熟悉 C2000、在阅读许多文章后、我仍然对如何使用 serial_flash_programr.exe 通过 UART 将固件刷写到 LAUNCHXL-F28379D 有一些疑问。

 根据 launchpad 的原理图、SCI-A 连接到引脚 GPIO43和 GPIO42、 SCI-A 引导加载程序需要 GPIO84、GPIO85 (SCI-Boot0)或 GPIO28和 GPIO29 (SCI-boot1)。 这两个引脚都未填充在任何 LaunchPad 引脚上。

在这种情况下、应该采取什么方法。

是否有任何方法更改为引导加载程序以接受 SCI-A 的不同引脚?

如果有任何示例、请提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、无法将这两对 SCI 引脚中的任何一对连接到 USB 迷你连接器。 如果这些引脚已固定在 launchpad 板上、则需要连接它们。

    此致、
    SAL