This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:PID 参数调整,用于通过直流/直流升压电路获得稳定的电压输出

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/646518/ccs-tms320f28069-pid-parameter-adjusting-for-getting-stable-voltage-output-by-dc-dc-boost-circuit

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:SFRA

工具/软件:Code Composer Studio

感谢您的关注!

我们将参与逆变器项目、其中包括直流/直流升压 和 直流/交流 电路。

我们使用了 TI 太阳能学习套件软件。

该套件具有2~30V 输入和30V 输出;我们需要30~50V 输入和110V 输出。

我们找到了 PID 参数。 不适合我们的电路。 输出电压始终随输入变化而变化。

您能否告诉我如何调整我们系统的 PID 参数以获得稳定的电压输出?