This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU110-U:Code Composer 和 XDS110可免费使用许可证吗?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/647152/ccs-tmdsemu110-u-code-composer-and-xds110-useable-with-free-license

器件型号:TMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

早上好、伙计们、

由于 XDS100被标记 为已弃用、并且建议将新的 XDS110用作较新的模型、因此我对 CCS 许可证有疑问。

XDS100可与 CCS 的免费许可证一起使用。 XDS110是否也可与此免费许可证一起使用?

BR、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    CCS 许可证不再收费。 如果您下载 CCSv7、则无需提供许可证文件即可使用它。 对于 CCSv5和 CCSv6、下载页面有一个许可证文件、可用于解锁这些版本

    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    此致、
    John