This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28075:TMS320F28075

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/646567/compiler-tms320f28075-tms320f28075

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

  我使用的是用于 EEPROM 的 FTPROG (MEM 93lc56c)。 我的 Vivice 无法扫描和解析。 请帮助我对 EEPROM 进行编程。  

此致、

Sagar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用命令提示符进行程序,但在扫描命令之后,它显示未找到设备。 我不明白如何对 XDS100进行编程。 有2个 LED 连接到 FT2232HL 的引脚54和55。 此外、设备管理器中未检测到 USB 设备。 请问问题是什么? 如何解决?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../646958