This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:内部 ADC 基准

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/646823/tms320f28069m-internal-adc-reference

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069

您好!

我对 TMS320F28069微控制器中 ADC 的内部电压基准有疑问。 在《技术参考手册》中、我发现唯一的内部参考手册是3.3V。 它是连接到 VDD 还是单独的基准? 如果 VDD 电压下降到 Belov 3.3V、会发生什么情况? 内部基准电压是否仍然保持3.3V? 如果是、它是如何工作的?

谢谢!

弗拉迪斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉迪斯拉夫

    内部基准来自 带隙 电路、当器件保持在建议的工作条件下时、该电路将保持稳定的电压电平。

    Tommy