This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BLPFC

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/646535/blpfc

您好!

现在、我使用 BLPFC 套件。

PFC_BL_ICMD、在 :中、这个模块的算法为 Δ I OUT =[(VacRect* VinvSqr* Vcmd* VmaxOverVmin)/(Vpfc* VoutMaxOverVinMax* Duty)]*(Vpfc* VoutMaxOverVinMax - Vacrect)。

但是、

我不理解    PFC_BL_ICMD:n 模块的具体原理、然后我找到了 DPLIB.pdf、如下所示:

但是、我发现这只是该算法的方框图、我仍然不了解它的工作原理。为什么它的设计如此?为什么这些输入会提供基准电流?

请说明该算法的原理。

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这来自 PFC 功率级的小信号模型。 这在行业中是众所周知的、已被使用多年。 请阅读 有关 PFC 控制的相关文献、您将了解此原理。 供参考、我随附其中一个相关文档。 请查看其他内容。

    Shamime2e.ti.com/.../Dixon_5F00_Optmizing_5F00_PF_5F00_slup093.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Dixon_5F00_HighPF_5F00_slup087.pdfHere是另一个。