This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:POR 和 BOR 之间的关系

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182890/tms320f280049-the-relationship-between-por-and-bor

器件型号:TMS320F280049

大家好、

客户提出的问题需要您的帮助:

当电压超过 POR 阈值时、内部欠压复位(BOR)电路将进行
控制并保持器件处于复位状态、直到电压超过 BOR 阈值

BOR 是
默认情况下启用。 要禁用 BOR、请将 VMONCTL 寄存器中的 BORLVMONDIS 位置位。

这是上面对 BOR 和 POR 的描述。

存在一个问题:

280049的 BOR 是在2.88V 测得的、现在我想测试 POR

1.禁用 BOR

2. VDDIO 电压从2.0V 到3.3V'

3.观察 XRSn 状态和芯片状态

按照这些步骤测试 POR 并发现芯片在电压高达2.88V 之前不能正常工作、但我已经关闭了 BOR 功能、如何测试 POL=2.3V?

提示:禁用 BOR、我们看到当 VDDIO 断电至2.31V 时芯片被复位、这是 POR 还是 PDR 值?  

您可以帮助检查此案例吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

            请查看 www.ti.com/lit/SPRS61中的 PMM 部分。 了解这是一种不同的器件、但 PMM 电路的行为与280049基本相同。 我们很快将把 PMM 部分添加到280049数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    [引用 userid="10172" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182890/tms320f280049-the-relationship-between-por-and-bor/4456030 #4456030"]请查看 www.ti.com/lit/SPRS61中的 PMM 部分。 [/报价]

    这是不是一个错误的文件吗? 我看不到 PMM 部分。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常抱歉链接不正确。 正确的链接是 www.ti.com/lit/SPRSP61