This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D

Guru**** 2546960 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1180774/tms320f28377d-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好!

我创建了 syscfg 文件并希望进行编译。 如何添加 drivelib.lib 文件?

2.如果导入具有.syscfg 文件的现有工程并使用"remove all" board.c 和 board.h 文件、则仍会以红色突出显示未使用的行。 如何删除未使用的代码?

谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了一个为 empty_SysConfig_XXX 配置的示例、如何为 LaunchPad 重新配置它? 我尝试添加 LaunchPad F28379D、但无法识别它

    LaunchPad F28379D:无此类资源:/LaunchPad F28379D.syscfg.json 路径搜索:C:\ti\c2000Ware_4_02_00\LaunchPad F28379D.syscfg.json C:\ti\c2000Ware_4_02_00\LaunchPad F28379d\syscfg.jd_jd_un.csd\emp_workspace\f28379d\emp_un\empladi_jd\emphon.cs_j37d\emphon.cs.cs_workspace.meta v17d\un\emp17d_jd_jd\emp_jd_jd\emon.cs_un.cs_un.cs.cs_un.csd\emon.cs.cs_un.csd\emon.csd\emon.cs_j37d\emon.cs.cs_un\em

    谢谢 Vadim


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vadim、  

    请提供有关您尝试为 LaunchPad 重新配置哪个空 SysConfig 工程的详细信息。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadim、

    对于与 driverlib.h 相关的第一部分,您需要在项目属性中添加 driverlib 的路径作为包含路径。 您可以通过右键单击工程->选择属性->编译器设置下的包含选项来实现该目的。  

    关于  LaunchPad F28379D.syscfg.json、您是否将其添加为电路板? 您是如何尝试 添加 LaunchPad F28379D 的?

    此致

    Siddharth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    我被告知保存.syscfg 文件时存在已知错误。 最简单的选择是导入配置并保存了此文件的工程。 empty_syscongig_176ptp 是针对176引脚器件但不适用于电路板的此类空项目的示例。 我可以手动添加.syscfg 文件并选择电路板、但由于该错误无法保存

    我有这个包含 launchpad 引脚排列的 syscfg 文件

    但我无法保存它。 您能否创建为电路板配置的 LaunchPad_empty 项目? 还是指示我修改并保存 Launchpad 电路板的.syscfg 文件?

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vadim、  

    是的、 保存.syscfg 文件时存在已知错误。  

    您可以导入现有的 syscfg 工程、并尝试使用开关选项来更改电路板或器件

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    如何访问此弹出菜单?

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vadim、

    您可以单击"显示设备视图"图标、此时将看到一个"切换"按钮。 当您单击此按钮时、您将能够看到此弹出窗口。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    如果我关闭我获取的新.syscfg 文件  

    我说是的、但当我重新打开时、 它仍然是芯片、而不是板配置。 您可以在旁边检查一下吗?

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vadim、  

    我可以重复此问题。 我认为保存.syscfg 文件存在问题。  

    请尝试使用随附的.projectspec 文件并创建新项目?  它将电路板指定为参数, 并在导入和打开 syscfg 文件时显示电路板视图 。

    Projectspec 链接: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/empty_5F00_driverlib_5F00_project_5F00_launchxl_5F00_f28379d.projectspec

    projectspec 应放置在 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\pinmux\ccs 文件夹中。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    我将文件放置在文件夹中、但 CCS 看不到它

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vadim、  

    您可以按照以下步骤将项目导入 CCS

    1.打开 CCS,然后点击“项目”->“导入 CCS 项目”

    它将打开一个对话框、您必须在其中指定路径  

    2.在 "Select-search directory"选项中输入路径 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\pinmux\ccs、然后选择此文件夹。

    3.它应列出可在指定文件夹中导入的所有可用工程

    您可以选择"empty_project_launchxl_f28379d"条目并单击"Finish"

    4.您应该能够在工作区中看到这个项目。 yoiu 可以打开 syscfg 文件、并且应该能够查看电路板视图

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Siddharth!

    能够导入