This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:CAN 接收报文对象

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182788/launchxl-f280049c-can-receive-message-object

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我正在尝试使用 SysConfig 工具在多个电路板之间设置 CAN 通信。

问题是、由于某种原因、我无法定义接收消息的长度(请参阅随附的屏幕截图、存在用于传输消息对象的选项)。

如何克服这一问题?

谢谢、

奥伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主题专家因休假而不在办公室。 请预计在1月1日的第一周之前收到回复。 对给您带来的不便深表歉意。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oren、

    只需在发送对象中定义消息长度(DLC)。  接收对象中的 DLC 字段由接收帧更新。

    此致、

    Joseph