This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2810:如何生成正弦波输出?

Guru**** 2917190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182765/tms320f2810-how-to-generate-a-sine-wave-output

器件型号:TMS320F2810
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039C2000WARE

大家好、

我的输入/计划

我准备生成一个正弦波作为 DSP 的输出、然后通过 DAC 进行转换作为最终输出。

DSP 上的输出引脚计划如下为 DAC 的输入

MCLKXA  -- DAC_SCLKMDXA    -- DAC_SDI

MFXA    -- DAC_/负载

DAC 最终将生成正弦波输出。

作为变量的 DSP 输入来自一个来自旋转器件的串行脉冲输出、此输出生成一个脉冲输出。

我的查询:

我是 CCS 的新手。 以便快速对 CCS 进行编程。。

哪个 Launchpad 最适合与示例一起为上述输入生成正弦波?

PLZ 共享代码以生成正弦波输出、从而通过控制脉冲输出的串行输入来控制振幅、角度、频率的速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    由于节假日和新年的原因,答复将出现延误。 我们的主题专家将尽快与您联系。

    最棒的

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="548043" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182765/tms320f2810-tms320f2810 ]我准备生成正弦波作为 DSP 的输出、然后通过 DAC 进行转换作为最终输出。[/quot]

    生成正弦波输出的最简单方法是使用 PWM 模块。 以下是解释如何对 PWM 模块进行编程的视频链接:

    https://training.ti.com/enhanced-pulse-width-modulator-epwm-training-c2000-mcus

    您可以在以下网址搜索更多 C2000相关视频:

    https://training.ti.com/search-catalog/field_language/EN/categories/microcontrollers-mcu

    [引用 userid="548043" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182765/tms320f2810-tms320f2810 "]哪个 Launchpad 最适合使用示例为上述输入生成正弦波?[/quot]

    F2810是我们最古老的器件之一。 没有适用于该器件的 LaunchPad。 请考虑使用我们的新器件之一。 它们具有更多功能、更强的处理能力、通常成本更低。 TMS320F280039是 F2810的一个很好的替代产品。

    [引用 userid="548043" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182765/tms320f2810-tms320f2810 ]Plz 共享代码以生成正弦波输出、从而通过与脉冲输出保持一致的串行输入控制幅值、角度和频率的速率。

    请下载并安装 C2000ware (https://www.ti.com/tool/C2000WARE)。 它为每个外设提供了示例。 例如、PWM 示例位于 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00_00\driverlib\f28003x\examples\ePWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。。

    以下哪款 Launchpad 最适合与示例搭配使用 TMS320F280039生成正弦波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、plz 还提供支持、因为我是第一次在应用中使用 DSP 的初学者。

    我已经下载了 CCS IDE 并阅读了大量文档、但很困惑。 如何开始更快地获得合规性? plz 通过支持文档和视频培训链接指导我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="548043" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182765/tms320f2810-how-to-generate-a-sine-wave-output/4457034 #4457034"]哪个 Launchpad 最适合使用 TMS320F280039生成正弦波的示例?[/quot]

    https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F280039C

    [引用 userid="548043" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182765/tms320f2810-how-to-generate-a-sine-wave-output/4457036 #4457036"]此外,plz 还提供支持,因为我是第一次在应用程序中使用 DSP 的初学者。

    我们为初学者提供了出色的在线资源。 请从 C2000 Academy 开始

    https://www.ti.com/tool/download/C2000-ACADEMY/1.00.00.00

    [引用 userid="548043" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182765/tms320f2810-how-to-generate-a-sine-wave-output/4457036 #4457036"]我已经下载了 CCS IDE 并阅读了大量文档,并经常感到困惑。

    您所需的一切都在学院内。 请从那里开始。  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEF1DyHUWKq1HXYGnpllKg__c2000Academy__jEBbtmC__LATEST