This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:CLB HLC 触发行为

Guru**** 2533320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182965/tms320f280049c-clb-hlc-trigger-behavior

器件型号:TMS320F280049C

从 TRM,的引入中可以选择使用下降沿和上升沿触发指令执行。

我是否可以设置 HLC 触发边沿?、以便从上升边沿、下降边沿或两个边沿选择有效的触发边沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主题专家因休假而不在办公室。 请预计在1月1日的第一周之前收到回复。 对给您带来的不便深表歉意。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu Liu、

    您能否发送您所指 TRM 的哪个部分的屏幕截图? 通常、HLC 只接受上升沿触发器来运行 HLC 程序。 如果要实现下降沿检测、可以使用 LUT 或 OUTLUT 反转信号;同样、如果要实现两种边缘检测、则可以使用该反转信号。 2类及更高版本的 CLB 实际上可以访问来自 OUTLUT 的自然信号和反相信号。  这可能是 TRM 中提到的内容、但我需要查看确切的部分

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏幕截图如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu Liu、

    感谢您的屏幕截图。 是的、2类 CLB 及更高版本可以访问来自 OUTLUT 的反相信号、该信号可用于在触发信号上实现下降沿检测。 此功能在1类 CLB 上不可用(1类上的 HLC 不能将 OUTLUT 的输出用作触发信号)。  CLB 工具中显示了反相信号、如下所示:

    此致、

    Peter